Renesas Synergy™

FAQ 1008054 : #pragma ioreg により定義されている変数名、ビット名を確認することはできませんか?

回答

デバッガの[ブラウズ]メニュー→[I/Oレジスタ]を選択して周辺 I/Oレジスタ・ウインドウをオープンすると、登録されている ビット予約語名が表示されます。
この方法で予約語を確認してください。

[ファイル]メニュー→[名前を付けて保存]を選択することで、 表示内容を保存することも可能です。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください