Renesas Synergy™

FAQ 103374 : WAIT信号のセットアップ時間とホールド時間が満たされない場合、SHは誤動作しますか。

セットアップ時間やホールド時間が守れなかった場合、 SHが誤動作することはありません。
ただし、ウェイトサイクルが挿入されない可能性があります。

適用製品

SH7144, SH7145
SH7065
SH7058
SH7055
SH7050, SH7051
SH7052, SH7053, SH7054
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7032
SH7020, SH7021
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください