Renesas Synergy™

FAQ 1008050 : CA850のリンカ・オプション”-B”指定時は、 2パス・モードですが、1パス・モードと2パス・モード の違いは何なのですか?

回答

1パス・モードの場合、入力ファイルをすべてオープンして処理を行いますが、 2パス・モードの場合、入力ファイルを1ファイルずつオープン・クローズ しながら処理を行います。そのため、1パス・モードに比べ若干処理時間が かかります。

開発ホストのメモリ容量や、同時にオープンできるファイル数の上限に より1パス・モードで処理できない場合がありますので、そのような場合に 2パス・モードを使うことで回避が可能となります。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください