Renesas Synergy™

FAQ 1008049 : コンパイラのバージョン・アップによって、出力されるコードに違いはあるのですか?

回答

バージョン・アップしたコンパイラでは、 旧バージョンを使用した場合と同一のコードが出力されるという保証はできません。
ソフト的にタイミングを計っている部分がある場合には、タイミングがずれる可能性はあります。
また、r0レジスタに関するコードの変更や mulh、divhに関する出力コードの変更により、 関数内での使用される汎用レジスタ等が変更されることも考えられます。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください