Renesas Synergy™

FAQ 106419 : SH7727/SH7720/SH7721のPCMCIAインタフェースにおいてTrue IDEモードでの動作は可能ですか?

SH7727/SH7720/SH7721には、バスステートコントローラ(BSC)がサポートするPCMCIAインタフェースに加え、PCカードコントローラ(PCC)も内蔵しています。

バスステートコントローラのPCMCIAインタフェース、およびPCカードコントローラは、JEIDA仕様Ver4.2(PCMCIA2.1)で定める“IC メモリカードおよびI/O カードインタフェース”に対応しています。

どちらも、TrueIDEモードには対応していません。

適用製品

SH7727
SH7721
SH7720
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください