Q: 質問
E10A-USBエミュレータは、英語OSのパソコンで使用することが出来ますか?
A: 回答
使用することが出来ます。
英語OS搭載のパソコンにHigh-performance Embedded WorkshopやE10A-USBエミュレータ をインストールする場合、英語環境(ドキュメントやヘルプファイル、表示など)となります。
適用製品
E10A-USB |
Q: 質問
E10A-USBエミュレータは、英語OSのパソコンで使用することが出来ますか?
A: 回答
使用することが出来ます。
英語OS搭載のパソコンにHigh-performance Embedded WorkshopやE10A-USBエミュレータ をインストールする場合、英語環境(ドキュメントやヘルプファイル、表示など)となります。
適用製品
E10A-USB |