Renesas Synergy™

FAQ 103518 : SH-3/SH3-DSPに接続可能なSDRAMの最大容量を教えてください。

SH-3/SH3-DSPは、エリア2とエリア3が、SDRAM接続可能なエリアになっており、各々最大64Mバイトのメモリ空間を持っています。  エリア2とエリア3に接続するメモリタイプを双方SDRAMに指定することにより、最大128MバイトのSDRAMを接続することが可能です。

適用製品

SH7729R
SH7727
SH7721
SH7720
SH7709S
SH7706
SH7705
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください