Renesas Synergy™

FAQ 1006448 : マイコン・システムの開発で、PROM品とフラッシュ品ではどのように違いますか。

プログラム開発に違いがあります。
まず、プログラムの書き込みに使用するライタが、PROMプログラマかフラッシュ・プログラマかの違いです。書き込み方法が異なるので、互いに代用することはできません。

次に、PROM品はプログラマ上でしか書き込めませんが、フラッシュ品はターゲット・システムにプログラマを接続してオンボード書き込みもできます。このためフラッシュ品では、セット出荷後のプログラム変更が比較的容易です。
さらにAll Flashマイコンでは、フラッシュ・メモリを書き換えながらプログラムのディバグを行うオンチップ・ディバグ機能を内蔵しています。

なお、オプション・バイトがあるフラッシュ品では、ユーザ・オプションとしてこれを設定する必要があります。
フラッシュ品の書き込みについては、フラッシュ書き込みをご参照ください。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください