Renesas Synergy™

FAQ 105622 : E200FエミュレータをE10A-USBエミュレータと比較して、強化しているデバッグ機能は何ですか?

Q: 質問

E200FエミュレータをE10A-USBエミュレータと比較して、強化しているデバッグ機能は何ですか?


A: 回答 

E200Fエミュレータの基本構成(オプション無し)において、E10A-USBエミュレータのデバッグ機能は全てカバーしています。
更に以下の機能を強化しています。

(1)  ホストPCとのインタフェースにUSB2.0(High-speed)を採用しており、ダウンロードが高速です(1Mバイト/s)。
(2)  トレース用メモリ容量を増やしています。E200Fエミュレータでは256Kサイクルのトレース情報が取得できます。
(3)  AUDインタフェースから出力されたトレース情報によりトレース条件 (トレーススタート/ストップ/シーケンシャル)を設定できます。
(4)  パフォーマンス測定機能(最大4ch:アドレス範囲の実行時間測定可能)を持っています。
(5)  リアルタイムプロファイル機能( 関数レベルの実行時間、呼び出し回数測定)を持っています。
(6)  モニタ機能(1Kバイト×4エリア)を持っています。

 

なお、E200Fエミュレータ専用のオプション品を使用することにより、上記以外のデバッグ機能も追加できます。
詳細は "E200Fデータシートの"オプション品の概要紹介"を参照してください。

 

適用製品

E10A-USB
R0E0200F0EMU00
R0E0200F1EMU00
R0E0200F2EMU00
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください