Renesas Synergy™

FAQ 103595 : SH-4に+5Vの外部デバイスを接続することは可能でしょうか?

不可です。

SH-4は+5Vトレラントに対応しておりません。接続された場合、絶対最大定格をこえているので、LSIの永久破壊の可能性があります。

接続される場合、SH-4と+5Vの外部デバイスの間に、+5Vトレラント対応のドライバを挿入して下さい。

適用製品

SH7760
SH7751R
SH7751
SH7750S
SH7750R
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください