Renesas Synergy™

FAQ 105252 : H8/300H TinyシリーズとH8/300H SLPシリーズ、H8/300L SLPシリーズのコンパイル時のCPUコアの設定は何でしょうか。

Q: 質問 

H8/300H TinyシリーズとH8/300H SLPシリーズ、H8/300L SLPシリーズのコンパイル時のCPUコアの設定は何でしょうか。


A: 回答

High-performance Embedded Workshopのプロジェクトジェネレータでマイコン名を指定した場合に自動的に設定されます。手動で設定する場合は以下になります。

  • H8/36049F以外のH8/300H Tinyシリーズ: 300H ノーマルモード

  • H8/36049F: 300H 16Mアドバンストモード

  • H8/300H SLPシリーズ: 300H ノーマルモード

  • H8/300L SLPシリーズ: 300Lモード

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop
E8

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください