Renesas Synergy™

FAQ 104777 : 【タイマ】 動作中のタイマのカウント停止ビットにもう一回"0"(カウント動作)を書く(上書きする)とどうなるか。[2003/02/06]

影響ありません。そのままカウントを続けます。 (#101914)

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7545
7546
7547
7548
7549
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください