Renesas Synergy™

FAQ 1006619 : uPD78058 と uPD780058 のピン配置、機能、ソフト面等の相違点はどこですか?

2品種の違いは、uPD780058サブシリーズの ユーザーズ・マニュアル の 付録A を参照してください。
また、詳細な特性の差については個々のデータ・シートをご参照ください。 尚、ピン配置に関しては以下の点が異なります。(14ピン、15ピンは機能が追加されています。)

ピン番号 uPD78058 uPD780058
67 P06/INTP6 Vss0
74 AVDD VDD0
14 P23/STB P23/STB/TxD1
15 P24/BUSY

P24/BUSY/RxD1

適用製品

UPD78005x
UPD7805x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください