Renesas Synergy™

FAQ 1007309 : SDRAMアクセス時のバースト長はどれだけですか?

VR4181Aでは8ワードです。
VR4181ではフル・ページ(フル・カラム長分)のバースト長となり、 MODE_REG(0x0A00 0308)レジスタのBL(2:0)ビットで指定されます。
フル・カラム長については、ご使用の SDRAMの資料をご参照ください。

適用製品

UPD30181AF1-131-GA3
UPD30181GM-66-8ED
UPD30181GM-66-8ED-A
UPD30181AYF1-131-GA3
UPD30181AYF1-131-GA3-A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください