Renesas Synergy™

FAQ 104740 : High-performance Embedded Workshopでビルドすると、指定ファイルではなく、エディタで開いているファイルがビルドされます。

Q: 質問

[High-performance Embedded Workshop V.4, V.3] High-performance Embedded Workshopでビルドすると、指定ファイル(ワークスペースウィンドウのProjectタブでツリーから選択するファイル)ではなく、エディタで開いているファイルがビルドされます。


A: 回答

エディタで開いているファイルにフォーカスがある(カーソルがある)場合は、エディタで開いているファイルがビルド対象になります。これはソースファイル 修正直後にビルドするケースが多いと想定しているためです。エディタにフォーカスがない場合、ワークスペースウィンドウのProjectタブでツリーから 選択されたファイルがビルド対象になります。

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください