Renesas Synergy™

FAQ 104735 : [High-performance Embedded Workshop V.4, V.3] ビルド中にコンパイルエラーなどが発生した場合に、ビルドを停止させる方法はありますか?

Q: 質問 

[High-performance Embedded Workshop V.4, V.3] ビルド中にコンパイルエラーなどが発生した場合に、ビルドを停止させる方法はありますか? 


A: 回答

High-performance Embedded Workshopのデフォルト設定では、ビルド中にエラーが発生してもそこでビルドを停止せず、リンクまで処理を実行します。次に示す設定を行うと、エラーが発生した時点でビルドを停止します。

  1. メニュー「ツール」→「オプション」をクリックする。オプションダイアログが表示されます。
  2. オプションダイアログのビルドタブをクリックする。ビルド処理に関する設定項目が表示されます。
  3. 「エラーの数が超えたときにビルド中止」をチェックする。(隣のテキストボックスの数値で、ビルド停止条件のエラー数を設定できます)
  4. OKボタンをクリックしてダイアログを閉じる。

ビルド停止条件として、ウォーニング発生を設定するときは、「ウォーニングの数が超えたときにビルド中止」をチェックしてください。(エラー条件と同じく、隣のテキストボックスの数値で、ビルド停止条件のウォーニング数を設定できます)

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください