Renesas Synergy™

FAQ 103919 : 複数の割り込みを使用している際、一時的に、特定の割り込みのみを禁止する(要求は残しておきたい)ことは可能か?

可能です。ただし、割り込み要求ビットと割り込み優先レベル選択ビットは、同じ番地に配置されているため、割り込み優先レベルを変更する際、MOV命令を使用すると、割り込み要求ビットが"0"にクリアされる可能性があります。
割り込み要求ビットをクリアすることなく、優先レベルを"0"に変更するためには、以下の命令を使用してください。

AND, OR, BCLR, BSET

[M32C/80シリーズ、M16C/80シリーズ以外のM16Cファミリについては こちらをご参照ください。]

適用製品

M32C/8A
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
M16C/62A
M16C/62N
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/5L, M16C/56
M16C/5LD, M16C/56D
M16C/5M, M16C/57
M16C/30P
M16C/29
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください