Renesas Synergy™

FAQ 104731 :M3T-NC30WAをインストールしましたが、High-performance EmbeddedWorkshopを起動してもツールチェインとしてM16Cが表示されません。

Q: 質問 

[High-performance Embedded Workshop V.4, V.3] High-performance EmbeddedWorkshop環境がすでにインストールされているPCに、High-performance EmbeddedWorkshopが付属しているM3T-NC30WAをインストールしましたが、High-performance EmbeddedWorkshopを起動してもツールチェインとしてM16Cが表示されません。 


A: 回答

M3T-NC30WAに付属しているHigh-performance Embedded Workshopをインストールする場合は、インストール済みのHigh-performance Embedded Workshop環境と同じディレクトリに上書きしてインストールしてください。また、High-performance Embedded Workshop環境は、M3T-NC30WAよりも先にインストールする必要がありますので、必ずM3T-NC30WAコンパイラ用のインストーラを使 用してインストールしてください。

[SHCおよびH8Cをご使用のお客様へ]
SHC Ver.7、H8C Ver.5をご使用のお客様は、以下のURLから最新版コンパイラパッケージのHigh-performance Embedded Workshopへのリビジョンアップを行った上で、 M3T-NC30WAコンパイラのインストールを行ってください。


これらの対応をしても現象が改善されない場合は、 「ツールチェインの登録」 を実施してください。

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください