Renesas Synergy™

FAQ 104695 : High-performance Embedded Workshopを使用してM3T-MRxx(*)を含むプログラムをビルドするための設定

 Q: 質問

 [High-performance Embedded Workshop V.4, V.3 向け] High-performance Embedded Workshopを使用してM3T-MRxx(*)を含むプログラムをビルドするためには、 どのように設定すればよいでしょうか?
* M3T-MRxxは、M3T-MR32R, M3T-MR308, およびM3T-MR30を示します。コンパイラパッケージとM3T-MRxxの対応は以下のとおりです。

コンパイラパッケージ M3T-MRxx
M3T-CC32R M3T-MR32R, またはM3T-MR32R/4
M3T-NC308WA M3T-MR308
M3T-NC30WA M3T-MR30

 


 

A: 回答

  • コンパイラパッケージM3T-CC32RとM3T-MR32R, またはM3T-MR32R/4を使用する場合はFAQ 104690を参照ください。
  • コンパイラパッケージM3T-NC308WAとM3T-MR308を使用する場合はFAQ 104693を参照ください。
  • コンパイラパッケージM3T-NC30WAとM3T-MR30を使用する場合はFAQ 104693を参照ください。

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください