Renesas Synergy™

FAQ 1006585 : All Flashというのは、フラッシュ品しかない(マスク品やPROM品がない)シリーズのマイコンということですか。

基本的には、そのようなコンセプトです。ただし、マスク品やPROM品がある従来品から派生したシリーズは、All Flash には分類していません。
All Flashマイコンでは、マスク品相当かそれ以下の消費電力を実現しています。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください