Renesas Synergy™

FAQ 104678 : [High-performance Embedded Workshop V.4, V.3] M32R、M32C、M16Cのプロジェクトから、STKViewer、MAPViewerを使用するにはどうすればよいですか?

Q: 質問

[High-performance Embedded Workshop V.4, V.3] M32R、M32C、M16Cのプロジェクトから、STKViewer、MAPViewerを使用するにはどうすればよいですか? 


A: 回答

メニューの[基本設定]→[カスタマイズ](*)をクリックして表示されるカスタマイズダイアログボックスのメニュータブから、追加ボタンをクリックして、ツールの追加ダイアログを表示してください。

(*)High-performance Embedded Workshop V.4.00.00 以前をご使用の場合、メニューの[ツール]→[カスタマイズ]をクリックしてカスタマイズダイアログボックスを開いてください。

表示した追加ダイアログで以下の項目を指定してください。

  • STKViewerを使用する場合(例)

    名前 STKViewer
    (なんでも構いません)
    コマンド C:\MTOOL\BIN\stkviewer\jre\1.2\bin\javaw.exe
    (コンパイラインストールディレクトリにあるjavaw.exeを指定してください)
    引数 -Xmx600m -jar C:\MTOOL\BIN\StkViewer.jar -x $(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).x30
    (コンパイラインストールディレクトリにあるstkviewer.jarを指定してください)
    初期ディレクトリ $(CONFIGDIR)

  • MAPViewerを使用する場合(例)

    名前 MAPViewer
    (なんでも構いません)
    コマンド C:\MTOOL\BIN\MapViewer.exe
    (コンパイラインストールディレクトリにあるmapviewer.exeを指定してください)
    引数 $(CONFIGDIR)\$(PROJECTNAME).x30
    初期ディレクトリ $(CONFIGDIR)

 

適用製品

High-performance Embedded Workshop
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください