Renesas Synergy™

FAQ 106682 : 【タイマ】 「タイマ3を停止させる場合、タイマ3のアンダフローと重ならないようにする」という注意事項について。[2007/06/21]

これは、タイマ3をPWM出力機能で使用しているときの注意事項です。
重なった場合、タイマ3で生成するPWM信号にハザードが発生する場合があります。重なる場合は、ハザードが発生しても問題ないか十分に検討してください。
PWM出力機能を使用していない場合は、重なっても問題ありません。
ただし、アンダフロー信号は出ているので、タイマ3割り込み要求フラグ(T3F)は"1"になります。(#106701)

適用製品

4571
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください