Renesas Synergy™

FAQ 1004494 : uPD784031で、TIMER1(16bit) を外部イベント・カウンタとしましたが、外部入力信号 (INTP0) に反応しません。

タイマ0、タイマ1 の外部クロックに付いては CPU の動作クロックとの間で周期に制限があります。
各タイマでは CPU クロックの 4倍のハイ、ロウ期間が必要です。
STBC が初期状態では CPU は供給クロックを 16分周したものが供給されることになります。
この場合は 5uS のハイ、ロウの幅が必要です。

また、INTP0 のサンプリングは SCS0 も関係します。
さらに、INTMO、INTM1 でエッジの指定を行う必要もあります。これらの点をご確認ください。

適用製品

UPD78403x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください