Renesas Synergy™

FAQ 1000318 : シリアルサウンドインタフェースを使用しない場合、AUDIO_X1、AUDIO_X2はどのように端子処理すればよいでしょうか?

入力端子:AUDIO_X1は固定(プルアップ/プルダウン/電源接続/グランド接続)、
出力端子:AUDIO_X2はオープンにしてください。

適用製品

SH7266, SH7267
SH7265
SH7263
SH7262, SH7264
SH7261
SH7205
SH7203
SH7201
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください