Renesas Synergy™

FAQ 104598 : [フラッシュ開発ツールキット V.3, V.4] 0.18μm製品は、Choose Device And Kernel ウィンドウ上でSelect Deviceは、何を選択すれば良いですか?

Q: 質問

[フラッシュ開発ツールキット V.3, V.4] 0.18μm製品は、Choose Device And Kernel ウィンドウ上でSelect Deviceは、何を選択すれば良いですか?


A: 回答

Generic BOOT Device を選択してください。

0.18μm製品のデバイスがサポートしている問合せ設定処理を行い、書込みを実行します。

今後リリースする0.18μm新製品の対応デバイス選択ミスによる誤書込みを防止が可能です。

 

適用製品

フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit)

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください