Renesas Synergy™

FAQ 104593 : [フラッシュ開発ツールキット V.2, V.3, V.4] 2つ以上のファイルを結合することはできますか?

Q: 質問

[フラッシュ開発ツールキット V.2, V.3, V.4] 2つ以上のファイルを結合することはできますか? 


A: 回答

はい、できます。

2つ以上のファイルを Target files に登録し、Build Device Image機能で結合します。

 

適用製品

フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください