Renesas Synergy™

FAQ 103472 : シリアル送信でシリアルコントロールレジスタ(SCR)のTEビットを1にしたとき、TxD端子の初期値はどうなりますか?

TEビットに1をセットすると、TxD端子の初期値は調歩同期式モード、クロック同期式モードともに自動的にHighレベルとなります。
但し、TxD端子を出力設定にするにはシリアルポートコントロールレジスタ(SPCR)のSPC3ビットを1にセットする必要があります。また、同レジスタのSCINVビットには出力反転機能があります。

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください