FAQ 103239 : ユーザSWを使って、チップがH8S/2148/44 Aマスク品であるかどうか決定する方法はありますか?

H8S/2100 シリーズにはRAM 評価機能がありません。通常マスク品はこれらのビットのリード/ライトが可能です。 しかしAマスク品はリードのみ可能です。

よって、もしAマスク品がRAMS bitかRAM0 bitに1をライトしたら、 Aマスク品は0をリードできます。

通常マスク品がそれらに1をライトしたら、通常マスク品は1をリードできます。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください