Renesas Synergy™

FAQ 1007351 : VR4181のユーザーズ・マニュアルには、ホットプラグ (活線挿抜) の記述がないのですが、対応していないのですか?

VR4181のPCカード・コントローラ(ECU)もVR4181Aと同様、CompactFlash/PC Cardのバスとその他のデバイスのバスを分離する分離バッファを使用することによって、ホットプラグに対応できます。

各製品の制御信号は次のとおりです。

VR4181A
-CF0_EN#/CF1_EN#信号、CF0_DIR/CF1_DIR信号
分離バッファを制御する信号です。
-CF0_VCCEN#, CF1_VCCEN#信号
カード・スロットの電源制御に使用します。

VR4181
-CF_DEN#信号、CF_AEN#信号、CF_DIR信号
分離バッファを制御する信号です。
-CF_VCCEN#信号
カード・スロットの電源制御に使用します。

適用製品

UPD30181AF1-131-GA3
UPD30181GM-66-8ED
UPD30181GM-66-8ED-A
UPD30181AYF1-131-GA3
UPD30181AYF1-131-GA3-A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください