Renesas Synergy™

FAQ 1002648 : 5Vの ROMを接続するために VR4122と ROMの間に LVCタイプのバッファを挿入することについては何か問題が有りますでしょうか。

VR4122の外部バス・インタフェースは 3.3Vデバイスを想定したスペックになっており、 5Vデバイスは絶対最大定格を越えるため、直結できません。
LVCMOSとは、LVTTL規格のインタフェースを満足する規格であり、LVCシリーズとは関係有りません。 5Vデバイスを接続される際は、VR4122と5Vメモリ間にレベル・コンバータ用のバッファを入れてください。

適用製品

UPD30122F1-180-GA2
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください