Renesas Synergy™

FAQ 103849 : HOLD端子の入力は、BCLKに同期させなくてはいけないのか?

はい。HOLD端子には、BCLK基準で規格されているHOLD入力セットアップ時間とHOLD入力ホールド時間を満たす信号を入力してください。

  1. HOLD入力セットアップ時間(tsu(HOLD-BCLK))、HOLD入力ホールド時間(th(BCLK-HOLD))を満たしている場合、BCLKの立下りでホールドになります。BCLKの立上りでホールドが解除されます。
  2. HOLD入力セットアップ時間(tsu(HOLD-BCLK))、HOLD入力ホールド時間(th(BCLK-HOLD))を満たしていない場合HOLD入力セットアップ時間を満たさなかったBCLKの次のBCLKでHOLD入力セットアップ時間を満たせば立下りでホールドになります。HOLD入力ホールド時間を満たさなかったBCLKの次のBCLKでHOLD入力ホールド時間を満たせば立上りでホールドが解除されます。
  3. HOLD入力セットアップ時間(tsu(HOLD-BCLK))、HOLD入力ホールド時間(th(BCLK-HOLD))を満たしている場合、BCLKの立下りでホールドになります。BCLKの立上りでホールドが解除されます。
  4. HOLD入力セットアップ時間(tsu(HOLD-BCLK))、HOLD入力ホールド時間(th(BCLK-HOLD))を満たしていない場合、ホールドになりません。

適用製品

M32C/8A
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/30P
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください