Renesas Synergy™

FAQ 103615 : PCMCIAの制御において、ソフトウェア的にどのように設定すれば良いのですか

MMUを使用する場合(MMUCR.AT=1)は、TLBに情報を登録する事によりページ単位にPCMCIAインタフェースの種類を設定できます。MMU を使用しない場合(MMUCR.AT=0)は、PTEAのSA2-0にPCMCIAインタフェースの種類を設定できます。

適用製品

SH7760
SH7751R
SH7751
SH7750S
SH7750R
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください