Renesas Synergy™

FAQ 1007996 : 周辺I/OレジスタのアドレスをC言語ソース・プログラムで記述したいのですが、 どのように記述すればよいですか?

回答

C言語ソース・プログラム上で、周辺I/Oレジスタのアドレスを"&"を使用して記述することはできません。
このような場合は、アドレスの数値(0xfffff000等)をプログラム中に記述してください。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください