Renesas Synergy™

FAQ 1004786 : ATM PHYのUPD98408をソフトウエアからリセット直後の状態にイニシャライズする方法を教えてください。

そのようなことはできません。
UPD98408は、ソフトウエアから内部レジスタを介して、リセット直後の状態にイニシャライズすることはできません。
RESET_B端子にリセット信号を入力することによってのみ、LSI内部のイニシャライズが可能となります。

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください