Renesas Synergy™

FAQ 1007833 : 作成されるロード・モジュール名は?

回答

リンカにより生成されるロード・モジュールのデフォルト名は、 コマンド・ラインからコンパイルした場合のデフォルト名と同じ a.out です。
ファイル名は、リンカのオプションで指定することができます。

また、CコンパイラのオプションによりROM化プロセッサまで起動する場合、 コマンド・ラインでROM化プロセッサを単独起動した場合のデフォルト名と同じ romp.outになります。
ファイル名は、ROM化プロセッサのオプションで指定することができます。

なお、ヘキサ・コンバータは、リンカ、またはROM化プロセッサに続いて、 デフォルトで起動されます。
ヘキサ・コンバータにより生成されるヘキサ・ファイルのデフォルト名は、 リンカ、またはROM化プロセッサの出力ファイル名の拡張子を“.hex”に変えたものとなります。
ファイル名は、ヘキサ・コンバータのオプションで指定することができます。


 
ライブラリを作成する場合、アーカイバにより生成されるアーカイブ・ファイルのデフォルト名は、 プロジェクト・ファイル名の拡張子を“.a”に変えたものとなります。
ファイル名は、アーカイバのオプションで指定することができます。

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください