Renesas Synergy™

FAQ 1007825 : PM+を使用してアーカイブ・ファイルを生成できますか?

回答

PM+を使用して アーカイブ・ファイルを生成する場合、ソース・ファイルをコンパイル、アセンブルし、作られたオブジェクトをアーカイブ・ファイルにまとめるという作業しかできません。
したがって、PM+上からは、完成されたアーカイブ・ファイルに対して操作することはできません。

リビルドですべてに対してビルドをし直しても、アーカイブ・ファイルからオブジェクトを削除することができません。
ソース・ファイルの登録を変更した場合には、アーカイブ・ファイルを削除してリビルドするか、コマンド・ラインでライブラリの操作を行ってください。

 

適用製品

PM+
V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください