Renesas Synergy™

FAQ 1007818 : ヘキサ・コンバータで変換できるヘキサ・フォーマットは何ですか?

回答

変換可能なヘキサ・フォーマットは次のとおりです。


インテル形式

  • インテル拡張ヘキサ・フォーマット

 テクトロ形式

  • 拡張テック・ヘキサ・フォーマット

 モトローラ形式

  • Sタイプ・フォーマット(スタンダード・アドレス)
  • Sタイプ・フォーマット(32ビット・アドレス)



マスクROM受注に際しては、インテル形式のみとなります。

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください