Renesas Synergy™

FAQ 1004930 : IECUBEで、USB1.1と2.0では何か違いがありますか?

回答

USB 1.1と2.0ではデバック操作(STEP実行時間)、ダウンロード、 アップロードに速度差が生じます。
OSやCPUにより異なりますが、 USB 2.0に対し、USB1.1は、3-5倍処理が遅くなります。
使えなくなる機能はありません。

 

適用製品

IECUBE
ID78K0S-NS
ID78K0S-QB
ID850QB

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください