回答
C言語仕様は、業界標準のANSI規格に準拠しています。
ただし、従来のK&R仕様のソースも受け付けます。
K&R仕様の記述に対しては、メッセージを出してコンパイルを続行します。
ANSI規格に厳密なコンパイルのために、Cコンパイラにオプション(-ansi)を用意しています。
オプションを指定すると、ANSI規格に反する記述をエラーとします。
適用製品
V850用コンパイラパッケージ [CA850] |
回答
C言語仕様は、業界標準のANSI規格に準拠しています。
ただし、従来のK&R仕様のソースも受け付けます。
K&R仕様の記述に対しては、メッセージを出してコンパイルを続行します。
ANSI規格に厳密なコンパイルのために、Cコンパイラにオプション(-ansi)を用意しています。
オプションを指定すると、ANSI規格に反する記述をエラーとします。
適用製品
V850用コンパイラパッケージ [CA850] |