Renesas Synergy™

FAQ 1007956 : コンパイルの実行過程を表示することは可能ですか?

回答

ca850の-vオプションを指定してください。
実行過程が表示されます。

表示される項目は、以下のとおりです。

cafe850 :フロントエンド
popt850 :プリオプティマイザ
opt850 :広域最適化部
cgen850 :コード生成部
impr850 :機種依存最適化部
as850 :アセンブラ

[注意] 上記の表示項目は、他に指定したオプションによって違いがあります。

 

表示例)
-----------------------------------------------------------
’C:\NECTOOLS32\lib\cafe850.dll’ ’-A’ ’-df’ ’3107’ ’-g’ ’-w1’ ’main.c’
# cafe850 is done.
’C:\NECTOOLS32\lib\popt850.dll’ ’-O1’ ’-g’
# popt850 is done.
’C:\NECTOOLS32\lib\opt850.dll’ ’-O1’ ’-g’
# opt850 is done.
’C:\NECTOOLS32\lib\cgen850.dll’ ’+Xca’ ’V2.40’ ’-g’ ’-o’ ’d:\tmp\CA000000\0.s’
# cgen850 is done.
’C:\NECTOOLS32\bin\as850.exe’ ’-cpu’ ’3107’ ’-g’ ’d:\tmp\CA000000\0.s’ ’-o’ ’main.o’
# as850 is done.
erase d:\tmp\CA000000\1.cmd
erase d:\tmp\CA000000\0.s
-----------------------------------------------------------


また、リンカにも実行過程を表示する-vオプションがあります。

 

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください