Renesas Synergy™

FAQ 1004730 : MINICUBE2に対応しているマイクロコントローラを教えてください。

回答

78K0S、78K0、78K0R、V850のALL Flashマイコンのほとんどに対応しています。
詳細については、「MINICUBE2 使用上の留意点」を参照してください。
(最新の対応マイクロコントローラ情報は、「使用上の留意点」に記載しています。)

 

適用製品

MINICUBE2[QB-MINI2]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください