Renesas Synergy™

FAQ 1004727 : オンチップ・デバッグを行う際、OCD0A、OCD0BとOCD1A、OCD1Bのどちらを使用すればよいですか?

回答

どちらでも問題ありませんが、OCD**として使用した端子はMINICUBE2との通信専用端子になるため、兼用端子機能のエミュレーションはできなくなります。

したがって、端子機能を使用していないほうを使用してください。

 

適用製品

MINICUBE2[QB-MINI2]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください