Renesas Synergy™

FAQ 103461 : 10mAの大電流ポートで30mAを流すことはできますか?

10mAの大電流ポート1本で30mAを流すことは不可能ですが、10mAの大電流ポート3本を使用すれば30mAを流すことが可能です。
但しこの場合も、許容電流の総和を超えて流す事はできません。

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください