Renesas Synergy™

FAQ 1004353 : MINICUBE2に対応しているマイクロコントローラを使用していますが、オンチップ・デバッグできません。

回答

以下の点を確認してください。

(1) オンチップ・デバッグ可能なマイクロコントローラか、再度確認してください。
78K0マイクロコントローラの場合、オンチップ・デバッグ可能なシリーズを使用しても、マイクロコントローラによってはオンチップ・デバッグ専用の機能を搭載したものがあります。
オンチップ・デバッグ可能なシリーズ名については、「MINICUBE2 使用上の留意点」を参照してください。
また、オンチップ・デバッグ機能搭載品の品名については、マイクロコントローラのユーザーズ・マニュアルを参照してください。

 

(2) MINICUBE2のユーザ資源の確保とセキュリティIDの設定は行っていますか?
MINICUBE2は、各デバッグ機能を実現するために、マイクロコントローラのROM/RAM領域の一部を使用します。
MINICUBE2(QB-MINI2)のユーザーズ・マニュアルを参照して、ROM/RAM領域の確保を行ってください。

 

(3) ターゲット・マイクロコントローラとの通信はできますか?
ID78K0-QB等の総合デバッガを、デフォルト設定でインストールすると、MINICUBE OCD Checkerもインストールされます。
MINICUBE OCD Checkerを使用して、マイクロコントローラとの接続に問題がないことを確認してください。
エラーが発生した場合は、MINICUBE OCD Checkerのユーザーズ・マニュアルに従って対処してください。

適用製品

MINICUBE2[QB-MINI2]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください