Renesas Synergy™

FAQ 1007950 : プロローグ/エピローグ・ランタイム呼び出し機能とは何をするためのものですか?

回答

関数のプロローグ/エピローグ処理の一部を、ランタイム・ライブラリ呼び出し方式に変更し、 オブジェクト・サイズを削減する機能です。
ただし、jarl命令(CA850)/callt命令(CA850でV850E使用)によってランタイム呼び出しが行われるため、 実行時間にオーバ・ヘッドがかかります。


[関連情報]

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください