Renesas Synergy™

FAQ 1004342 : IECUBEでデバッグ中、数分経過すると勝手にブレークが発生して実行が止まりますが、なぜですか?

回答

タイムアウト・ブレーク機能が動作していると考えられます。

タイムアウト・ブレーク機能を動作させないようにするためには、次の設定を行ってください。

  1. [イベント]メニュー→[タイマ]を選択し、タイマ・ダイアログをオープン
  2. “Timer Name”を“Run-Break”に設定
  3. “Time Out Break”を“OFF”に設定
  4. <SET>ボタンをクリック

上記の設定を行った後、実行してください。

 

適用製品

IECUBE

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください