Renesas Synergy™

FAQ 1007893 : PM+から全コマンドが起動できますか? (Windows®版)

回答

全コマンドのうち、Cコンパイラ、アセンブラ、リンカ、ROM化プロセッサ、ヘキサ・コンバータ、 アーカイバ、セクション・ファイル・ジェネレータ、クロス・リファレンス・ツール、 メモリ・レイアウト視覚化ツール、ダンプコマンド、ディスアセンブラを起動できます。

実行可能なロード・モジュールを作成するプロジェクトの場合、ターゲットを指定しない (デフォルト)と、リンカに続いてヘキサ・コンバータまで起動されます。
ROM化プロセッサは、ROM化用コンパイラ・オプションを指定した場合、 リンカに続いて起動されます。
ライブラリを作成するプロジェクトの場合、アーカイバが起動されます。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください