Renesas Synergy™

FAQ 1007848 : ソース・ファイルに個別に指定したオプションを削除するには?

回答

手順は、以下のとおりです。

  PM+の場合

  1. プロジェクト・マネージャ(PM+)の「Project Window」に表示された、 プロジェクトのタイトルまたはプロジェクト・ファイル名をダブル・クリック。
  2. 「ソースファイル」をダブル・クリック。
  3. 表示されるソース一覧で、個別オプションを指定したいソース・ファイル名をクリック。
  4. 右クリック メニューの[個別コンパイラオプションの削除]、または [個別アセンブラオプションの削除]をクリック。

 
個別オプションを指定したファイルは、「Project Window」のソース・リストのマークが緑色になります。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください