Renesas Synergy™

FAQ 1007839 : メイク・ファイルを作成するには?

回答

PM+は、プロジェクトの新規作成時に自動的にメイク・ファイルを作成します。

明示的にメイク・ファイルを更新したい場合、 PM+の[プロジェクト]メニュー→[メイクファイルのエクスポート] を選択してください。


 
メイク・ファイルは、PM+で設定したプロジェクト・ディレクトリに生成され、 メイク・ファイル名は「プロジェクト名+.mak」となります。

 

 

適用製品

V850用コンパイラパッケージ [CA850]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください