Renesas Synergy™

FAQ 1000346 : 端子名に「Ex」付きの端子があるのですが、「Ex」が付いている端子は何ですか?(例:ExIRQ0、ExTMI0等)

「Ex」が付いている端子機能は、「Ex」が付いていない端子機能と同一機能です。どちらか片方をその機能の端子として選択し使用するができます。
IRQ0端子とExIRQ0端子がある場合、どちらか片方をIRQ0機能として使用できます。例えば、IRQ0端子が他の機能で使用している場合、ExIRQ0端子を選択することによりIRQ0機能が使用できます。
なお、端子の選択は、IRQ センスポートセレクトレジスタ(ISRR)、ポートコントロールレジスタ(PTCNT)、もしくはポートファンクションコントロールレジスタ(PFCR)で設定できます。詳細はハードウェアマニュアルの「I/Oポート」の章をご参照ください。

適用製品

H8S/2472, 2463, 2462
H8S/2100
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください